This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8711芯片温度较高,电机在保持电流情况下温度就可以达到55℃左右,工作时温度72℃左右。请问下如何去排查?
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,
能否提供多一些信息?请问保持电流时和运行期间的负载电流和电源电压分别是多少?
运行电流2.5A,也有2A的。保持电流0.5A。电压24V
好的收到了。
建议您检查 PCB layout。 特别是热 GND。 尽管 IC 本身与功率 FET 相比没有很大的功率损耗,但如果散热焊盘下方没有足够的 GND 覆铜,而且如果未将热 GND 正确焊接到的 PCB 上,那么可能会变得很热。