This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCF8316A: MCF8316A iic通讯问题

Part Number: MCF8316A


MCF8316 的IIC一直没有ACK应答

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,为了更好地解决您的问题,能否提供下波形图?

    此外我们需要先确认下您是否已在以下问题上确认正确的系统初始化: 

    1. 该器件在各种稳压器上是否具有适当的电压、例如主电源输入引脚?
    2. 器件是处于唤醒状态还是处于低功耗睡眠模式,其中可能会禁用器件的某些功能(例如 I2C)?
    3. I2C 实现是否满足数据表中提到的电路要求和时序要求?
  • 您好,不知道您是否方便提供下原理图?

    此外建议您可以先检查下以下设置:

    1. 测量并验证稳压器输出:

    • 降压稳压器(默认为5V)
    • AVDD (3.3V)
    • DVDD (1.5V)

    2. 确保 I2C 和 FG 引脚上存在正确的上拉电阻器:

    (即使未使用 FG、I2C 仍需要 FG 上的上拉电阻器才能正常工作)