This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8316: 器件接口与供货咨询

Part Number: DRV8316


你好,DRV8316T跟DRV8316R比较,只是通讯接口区别吗?DRV8316T是主流供货的产品吗?

我看TI也没有推出8316T的EVM, 是不主推/不建议选用吗?

BR

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    DRV8316T跟DRV8316R比较,只是通讯接口区别吗?DRV8316T是主流供货的产品吗?

    "R"版本是 SPI 版本。 "T"版本是硬件版本。

    一般来说,与硬件器件相比,SPI 版本的可配置性更高。 R 版本可以更轻松地监控故障。 工程师可以更好地了解导致 SPI 变体发生故障的原因。 而硬件版本的相对弱一些。不过也意味着硬件版本在开发/故障排除周期中更易于使用。

    总的来说,R 版本比 T 版本更有用,这就是 EVM 使用 R 版本的原因。 我们强烈建议使用器件的 SPI 型号。