Other Parts Discussed in Thread: DRV8818
在我自己设计的板子,DRV8818设置1/8微步,Vdecay=2.6V,Vcc=5V,Rx=27K,Cx=680pF,SRn=0,STEP=4KHz
但是电机震大,噪音大,抓到的ISEN采样电阻的曲线如下:
请问这是什么原因导致的?要怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我自己设计的板子,DRV8818设置1/8微步,Vdecay=2.6V,Vcc=5V,Rx=27K,Cx=680pF,SRn=0,STEP=4KHz
但是电机震大,噪音大,抓到的ISEN采样电阻的曲线如下:
请问这是什么原因导致的?要怎么解决?
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
如果您在 EVM 设置为所有相同设置的情况下驱动电机,也会发生同样的事情吗?
该图上显示的峰值电流是多少?5V驱动电机似乎很低,我想知道如果用12V或18V驱动会发生什么(更多功率)。
请查看7.3.2 Current Regulation 和RCA 和 RCB 引脚上的电阻,我想知道对于这个步进频率,TOFF 或 TBLANK 是否设置得太高。