This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV-ACC16-EVM: 如何确认测试的数据是正确的,按说明书手机的测试方法去测,不知道手机设定的震动幅值是多少

Part Number: DRV-ACC16-EVM


1.请问这款传感器校准的允许误差是多少?

2.不同型号触觉加速传感器测试值为什么振幅差了25mv?

3.除了说明书提到的用手机去测试触觉加速度,验证产品是否合格,是否还有其他方法可以验证触觉加速度是否合格,因为用手机验证不知道手机设定的震动振幅是多少?

4.同第三点一样触觉加速传感器用的时间长了怎么确认传感器的测试值是否有偏差?

5是否可以提供一款有已知加速度的机器,卖给我们进行产品合格验证?

6.DRV-ACC16-EVM这个型号有要求在什么温度、湿度环境下使用吗?

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

    5是否可以提供一款有已知加速度的机器,卖给我们进行产品合格验证?

    我们会向工程师确认是否有符合您要求的产品,如您需要购买,您可以前往TI官网查看相关信息。

  • 您好,

    DRV-ACC16-EVM 使用模拟器件加速计 ADXL326 https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl326.pdf

    您的许多问题都可以从datasheet中得到解答,您可以多参考下。

    1.请问这款传感器校准的允许误差是多少?

    51-63 mV/g。

    2.不同型号触觉加速传感器测试值为什么振幅差了25mv?

    差异可能是由于灵敏度(mV/g)、电源电压(输出上的直流偏置为 Vs/2)的变化,也可能是因为加速计如何安装到器件上的差异。

    3.除了说明书提到的用手机去测试触觉加速度,验证产品是否合格,是否还有其他方法可以验证触觉加速度是否合格,因为用手机验证不知道手机设定的震动振幅是多少?

    加速度会随 LRA、质量和电压而变化。您可以比较已知良好的振动(如 iPhone),然后尝试达到类似的加速度。

    4.同第三点一样触觉加速传感器用的时间长了怎么确认传感器的测试值是否有偏差?

    加速计可使用引力进行校准。这个器件应该提供57mV/g。此器件可在+Z、+X、+Y 方向上被指向,然后验证在所有这些情况下的输出为1g 或者接近 Vs/2+57mV。

    6.DRV-ACC16-EVM这个型号有要求在什么温度、湿度环境下使用吗?

    加速度测量应在datasheet中的-25至75°C 范围内保持稳定。

    "Rather than using additional temperature compensation circuitry, innovative design techniques ensure that high performance is built-in to the ADXL326. As a result, there is neither quantization error nor nonmonotonic behavior, and temperature hysteresis is very low (typically ​<3mg over the range -25 to +70 degrees)

    5是否可以提供一款有已知加速度的机器,卖给我们进行产品合格验证?

    您可以参考引力,也可以将 EVM 与更高质量的加速计进行比较。

  • 您好,Cherry

    这款传感器校准的允许误差是51-63 mV/g,相当于1g重力加速度的误差,该产品的测量范围是±16g,这个允许误差的范围是不是太大了呢。比如我测试出来的值是120mv,那允许的误差范围是多少呢?

  • 您好,

    我们向工程师确认下哈,应该下个工作日给到您答复哈。

  • 您好,

    根据 AD 给出的容差,真正的加速度应该是介于1.90和2.35 gpeak (120/63)和(120/51)之间。