本人使用的是MCT8316A1V芯片,目前情况采用的是调试文档默认的推荐参数,控制输入选择为频率输入,最大输入频率为200Hz,在开环状态下时,通过修改频率能够调速,目前仍存在两个问题:
1、在CLOSED LOOP MODE设置为SPEED LOOP后,不管输入频率如何改变,电机转速仍以上电后初次控制频率的转速运动,无法进行闭环调速。请问闭环转速控制除了CLOSED LOOP MODE,DEVICE CONFIG中INPUT MAX FREQUENCY,还有CONST_PWR中MAX SPEED设置,还有其他设置么
2、电机电流反馈设置了DAC_SOX_CONFIG为SOA,但是在开环运动过程中无论输入频率如何改变,芯片36脚电压无明显变化,且当堵转状态下,仍无变化,是否还有其他设置,或必须速度闭环状态下,电流才会有变化。closed loop222.rar