This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCF8316A: IIC突然不能通讯

Part Number: MCF8316A


使用MCF8316AEVM评估版,正常情况下通讯没问题,读取电机数据的时候突然出现IIC不能通讯,导致UI软件掉线,MCF8316断电重启也不会恢复(评估板上面fault也是正常的,没有亮灯),直接把MCF8316芯片拆了替换才可以,而且这种现象出现过两三次,都是被迫换了芯片才解决,这个问题很严重,希望能得到解答。。

  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

  • 芯片停止响应 I2C 通信的原因可能有很多。因此我们需要了解更多细节:

    • MCF8316A 有一个已知的errata #8:如果在电机运行期间不断读取寄存器,则芯片 I2C 通信失败。但是,可以通过简单的电源循环从该errata 中恢复设备。
    • 发生故障后,与正常设芯片相比,它从 Vm 电源汲取的电流是多少?这可以帮助确定芯片中是否存在任何损坏/短路。
    • 在故障芯片上,请您帮助测量和确认以下稳压器输出
      • Vbk 降压稳压器(默认为 5V)
      • AVDD(预期 3.3V)
      • DVDD (预期 1.5V)
    • 您是否写入芯片的 EEPROM?MCF8316A 的可配置 I2C 目标地址可能被覆盖,需要 GUI 使用不同的 I2C 目标地址与设备通信。