This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCF8316AEVM: 无法读或写EEPROM、电机参数时,并且GUI掉线。

Part Number: MCF8316AEVM
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

问题描述:

    评估板无法工作。    

1、开机

MCF8316AEVM—GUI联通状态正常,D6周期闪烁。

2、读写EEPROM 或电机参数,以读E2PROM为例,GUI左下角弹出红色提示框   ! Inital Read failed   X

   随后改提示框 变为 Hardware not Connected. ,并且在GUI 中间部位弹出一蓝白对话框 Connectivity Issue    There is an Issue with the device connectivity. Please restart the GUI. OKAY.

3、重启GUI后还是出现上述问题。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:

    1. EVM 上的器件是标记为"MCF8316A"还是"PMCF8316A"?
    2. 您使用的GUI 版本是?
    3. 您之前有没有与 EVM 通信并成功写入 EEPROM?
    4. 对 EVM 进行上下电并连接到 GUI 后,您可以点击 GUI 中的“Find Address”,来确保 GUI 使用的是 MCF8316A 配置的相匹配的 I2C 地址。