This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同样的配置放在DRV8711EVM的测试板上震动就小,我用的mos管是AO4826,感应电阻0.05Ω,请问与PCB的线的粗细有关吗,B2LS和BISENP的线由于没注意,这两根线画的有点细。
配置如下:
SPI_DRV8711_Write(0x00,0x0E21);//E25细分32 调整最高位是改变死区时间
SPI_DRV8711_Write(0x01,0x01AB);//0x170
SPI_DRV8711_Write(0x02,0x0000);//低8位是改变TOFF时间
SPI_DRV8711_Write(0x03,0x0000);//低8位改变TBLANK时间
SPI_DRV8711_Write(0x04,0x0304);//低8位设置TDECAY时间
SPI_DRV8711_Write(0x05,0x0F32);
SPI_DRV8711_Write(0x06,0x00A0);//
SPI_DRV8711_Write(0x07,0x0000);
您好,
请问与PCB的线的粗细有关吗
PCB 上线的粗细(布线)无关紧要,增加布线的尺寸不会产生任何损害。
您能否将您的电路原理图与 EVM 原理图进行比较,然后查看是否存在任何不同电容值的电容器? 您可以在 ZIP 文件夹中的 Design Files 下找到 EVM 原理图: https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM#tech-docs
工程师猜想振动差异是因为感测电阻值- 0.05Ω 与0.033Ω 之间的差异。 这会导致相同 ISGAIN 和转矩位的 ICHOP 值不同。 您试下更改 ISGAIN 和扭矩,看下是否可以改善振动。
另一个差异可能是使用的 FET -您的 AO4826的 RDS (on)为~25mΩ Ω,而 EVM 使用 CSD18531Q5A,RDS (on)为~3.5mΩ Ω。 如果您切换到具有较低 RDS (on)的 FET,应该可以改善。
以下为我们的application note供您参考: How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors.
您好,
要获得类似的波形,只需要测量步进电机一相上的电流即可。 通常,我们在连接到电机的 A+(AOUT1)导线周围连接一个电流探头。 当使用1/64至1/256等高微步进设置时,应该可以获得一个很好的正弦波形。
这个是一定会的哈,肯定会导致电机振动和噪声。 感应电阻器用于电流调节,如果没有感应电阻器,那您可能是把放大设置为 ISGAIN=40,就可能会导致噪声测量并导致电机噪声和速度不一致。 一定要使用此驱动器的感应电阻器。
如果感应电阻器的尺寸受限的话,建议您使用具有集成电流感应功能的集成驱动器,不要用栅极驱动器,不过这些驱动器可能无法为您的应用驱动足够的电流。
这个可以实现2.5A 连续电流/4.0A 峰值电流 - https://www.ti.com/product/DRV8434S 或者是最近我们推出的有10A 峰值输出的 DRV8962- https://www.ti.com/product/DRV8962