This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8837做试验的时候用阻性负载带替电机,发现输入PWM为低的时候,OUT1、OUT2电压始终不能归0V;
如VM输入5V,在带电机时一切正常,带阻性负载时,IN1的PWM为低,OUT1=2V,OUT2=3V。
有点不理解这个现象,想问问是不是内部结构决定的。
您好,
请问IN1和 IN2均为低电平,还是只有 IN1为低? 如果 OUT1和 OUT2都是低电平, OUT1和 OUT2应均为Hi-Z (高阻抗),测得的电压可能与电路中存在但未放电的任何其他电容器相关。
它在电阻负载与电机上的工作方式应该相同。 您使用的是什么电阻? 我们通常在电阻负载测试中使用4Ω 电阻器。
你好,我使用的是普通引线电阻,
以下波形黄色为IN1的PWM,IN2全程低电平我没截波形,淡蓝色为OUT1,紫色为OUT2;
这是100Khz PWM波输入下接 100 欧姆负载的波形
这是100Khz PWM波输入下接 1M 欧姆负载的波形
感觉输出端确实存在一些电容,由于PWM为低上下两个mos全部为高阻,电荷无处泄放才产生了电压,而且低阻负载的电压下降会比较快一点,这也说得通
随后我又做了一个假设,如果上述结论正确,那我把PWM波频率降低应该能看到不一样的波形
这是 1Khz PWM波输入下接 100 欧姆负载的波形
这是 1Khz PWM波输入下接 1M 欧姆负载的波形
从这个验证实验来看,低频下波形维持时间边长,能清晰的看到类似于电容放电的曲线,确实是输出回路里存在电容,但是我检查了一下外围电路并没有发现。想请教一下是否为芯片内部存在电容?
PS:下方波形为输出开路的情况,想请教一下PWM为低的瞬间,OUT2波形为啥会有负电压
您好,
请问您进行该测试后的目的是?验证下电容吗? 芯片内部的任何电容应该都很小,不过不会为零。
而100 Ω 和1MΩ 负载与和<5Ω的电机电阻有很大不同。 您是在驱动电机或继电器时,发现电路板存在问题,然后做了这个测试吗?