想请教一下,我们现在的设计为如上图方式作纹波采集。这意味着SPx和SNx都连接着BAT(两路纹波采集均为上图所示)
现在遇到的问题是,我们在测试休眠电流过程中,发现DRV8718的休眠电流值很大,并不是像手册中描述的那么小
最后排查到的问题在于,SPx这个引脚,一路SP引脚处于浮空或者接地的情况下会减少40uA,两路SP引脚处于浮空或者接地的情况下会减少80uA,如上图,当我们重新依次将SP连接到BAT时,休眠电流依次增加40uA,80uA
请问下,这种情况如何处理,我们现在的目标是要把这80uA电流给降下来