This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问flying cap 选取PVDD级别是什么意思,7V输入就可以选取7V吗
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,
??? ? 说:请问flying cap 选取PVDD级别是什么意思
请问您是在哪个文档中看到的这句话?能提供下链接或截图吗?
PVDD rated ceramic 电容指的是耐压为PVDD级别吗,比如PVDD为16V,电容耐压级别最低就为16V,可以这样理解吗,还是这个PVDD级别指的是最高电压40V
好的我们需要和工程师确认下,应该会在下个工作日给到您答复。
好的,谢谢
flying capacitor的额定电压应达到所使用的 PVDD 电压。 如果 PVDD 为16V,请使用16V 电容器。
您好,我可以认为电容耐压选取大于pvdd就可以吗,那么pvdd电压很低时比如4.9也可以这样认为吗
对的,优先选择大于 PVDD 的值。 对于低的 PVDD 也一样,但电容器的大小应足以处理 PVDD 上预期的绝对最大电压。 最小值没关系。