Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
您好,我使用DRV10983驱动一款三相直流电机,目前遇到两个问题
1,带载转速达不到电机手册的值,例如带载转速是2800rpm,目前只能达到2400rpm
2,在目前能达到的最大转速下,运行几分钟电机就会自动下降转速,只有1000左右的rpm
请问我应该如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1,带载转速达不到电机手册的值,例如带载转速是2800rpm,目前只能达到2400rpm
请问电机满载时消耗的电流是多少?施加到 VCC 的电压是否与电机额定电压相同?当 TCtrlAdv 参数(lead angle,超前角/ 导通角)未正确调整时,可能会发生这种情况。这是关于如何调整超前角的应用说明。 https://www.ti.com/lit/an/slaa561/slaa561.pdf
2,在目前能达到的最大转速下,运行几分钟电机就会自动下降转速,只有1000左右的rpm
出现此问题时,您能在 GUI 显示选项卡中读取速度命令 % 和速度命令缓冲区 %这两个值吗?另外,您能分享设备的EEPROM寄存器值吗?
2,在目前能达到的最大转速下,运行几分钟电机就会自动下降转速,只有1000左右的rpm
您能发一下电机速度下降到 1000rpm 之前以及下降到1000rpm时的 W、V、U 波形吗?这可以告诉我们输出 pwm 是否为 100% 或更低。
手册里写带载最大转速2800转下,电流不大于1.5A。
目前的转速可以稳定在2200转,提高到2300转就会自动下降到1000转,最大电流只有750mA,此时如果还保持大占空比会直接停机。
VCC给的24.8V,电机额定是24V。
我没有使用GUI,我通过PWM的占空比设定转速。
电机的一些基本参数:24V,8极对,空载3750rpm,带载2800rpm,端电阻3.8欧姆,相电阻1.95欧姆,kt估算值,46.7mV/Hz和51.1mV/Hz
EEPROM的设定值如下:
0x4C,//motor1 0 100 1100
0x2C,//motor2 0 010 1101
0x18,//motor3 0 001 1000
0x00,//sysopt1:00 00 0 0 00
0x90,//sysopt2:开环电流-10 升压速度-010 无刹车-000
0xDD,//sysopt3:闭环参数11 开环二阶加速度-011 开环一阶加速度-101
0x8A,//sysopt4:开环到闭环-10001-时间调整技术-010
0xE5,//sysopt5:告警设置 1110 0101
0x01,//sysopt6:加速度限流-0000 000 1
0x9F,//sysopt7:1-001-1111
0x38,//sysopt8:0011-1-0-00
0x2E,//sysopt9:00-10-11-1-0
电机的一些基本参数:24V,8极对,空载3750rpm,带载2800rpm,端电阻3.8欧姆,相电阻1.95欧姆,kt估算值,46.7mV/Hz和51.1mV/Hz
根据给出的 Kt,在 24v 电源下电机空载转速应远高于 3750rpm。
给定电源 = 24v 和 Kt=51mv/Hz,空载速度应为:
24v / 51mV = 28000rpm(比 3750rpm 快 7 倍)。想和您确认一下 Kt 是 51mV/Hz 吗?对于 8 极对电机来说似乎太小了。
您提到“带载2800rpm”,请问2800rpm是在多大的负载下得到的?您能告诉我具体的负载(以安培为单位)吗?这样我可以确定2800rpm是否为带负载的最大速度。
目前的转速可以稳定在2200转,提高到2300转就会自动下降到1000转,最大电流只有750mA,此时如果还保持大占空比会直接停机。
我认为电机检测到了限流。您能阅读并告诉我们状态寄存器和 0x10 寄存器的值吗?这能告诉我们是否发生了限流。
感谢您分享寄存器值。我看到锁定电流限制阈值设置为 0.4A。能否将其设置为接近电机额定电流的较高值?另外,您可以禁用机械 AVS 并重试吗?当看到这个问题时,您可以回读寄存器 0x1B(速度命令)和 0x1C(速度命令缓冲区)吗?闭环加速设置为 48VCC/s,该值较高。我建议将其降低到 0.77VCC/s。请继续回读故障寄存器并检查IC是否触发任何故障。
您计算电机Kt用的公式是什么数据表或手册上的呢,如下所示?工程师不太确定TI 对电机 Kt(每电机电周期的 BEMF)有不同的定义,而大量电机公司将 Kt 定义为电机每转的 BEMF。
工程师之前的 Kt 计算是基于电机每转的 BEMF,因此工程师将再次回顾这一点。

根据您的回复,速度命令和速度命令缓冲区似乎正在读回相同的值。这意味着设备不限制速度。由于负载增加,可以看到速度下降。请注意,DRV10983 没有内部速度环路。当负载增加时,速度最终会下降。需要手动增加速度命令才能达到目标速度。
工程师建议您关注一下我们的下一代设备 MCF8316A,它实现了磁场定向控制 (FOC) 算法,并且与 DRV10983 相比具有多项附加功能。
MCF8316A 数据表:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mcf8316a.pdf
MCF8316A 实施 FOC 算法,与正弦 180 换向相比,该算法提供更高的效率。此外,MCF8316A 有一个内置的速度环路来调节电机速度。这是解释 MCx8316A 所有功能的视频。
https://www.youtube.com/watch?v=CjCoPlLW-GU&list=PLJAe8IQ4a20XY9jObxRDqPyXSklwsuUwW&index=17