This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8302: GVDD欠压

Part Number: DRV8302


您好:

        我在使用DRV8302时,当打开EN_GATE后,nFAULT立刻报错,另外检测到GVDD只有5.8V。在后来的电路检查中发现,芯片GVDD引脚处于悬空,并未通过电容接地。请问,GVDD欠压是否是由于引脚悬空引起的呢?

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,我想再补充一下。我尝试了在GVDD引脚上飞跨了一个2.2uf的电容并接地,GVDD仍然欠压。 DVDD=3.3V,AVDD=6.6V,应该均为正常。

  • 您好,我想最后再补充一下。我在阅读其他关于GVDD欠压的帖子时,发现有些建议指出GVDD电容的地需要靠近散热焊盘的PWRGND。如果我的GVDD电容的地接的是AGND,且AGND与PWRGND在距离drv8302远处单点相连,请问这是否会是导致GVDD始终欠压的原因呢?另外,您是否可以告诉我:GVDD由内部降压电路产生,并且用于栅极驱动,那为何GVDD引脚必须外接电容并接地呢?

  • 您好,

    您能否分享下GVDD 的波形(像 nFAULT一样,在同个场景里)?以便我们验证下是否确实发生了以上问题?

    简而言之,如果没有为 GVDD 电源输入提供适当的外部组件以维持稳定的电压输入,那么是有可能出现 GVDD UVLO 故障的。 PCB 上的电容值、额定值和放置会对其预期功能产生影响(例如,当以上条件良好时有助于稳定 GVDD,而不好的条件可能无法在系统噪声较大的情况下稳定 GVDD)。