这个栅极驱动器的工作电源VM电压显示范围为9-80V,文档第17页写的:使用 VM 电源的线性稳压器生成低侧栅极驱动电源电压,该稳压器将 VGLS 输出调节至
14.5V。VGLS 电源在 GLx 低侧栅极驱动器输出上进一步调节至 11V。由VM供电的线性稳压器为14.5V。我想问一下,如果VM=12V对这里有影响吗?VGLS还能等于14.5V吗?
我这设计中VM=12V比VM=15V有什么不好的地方吗
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个栅极驱动器的工作电源VM电压显示范围为9-80V,文档第17页写的:使用 VM 电源的线性稳压器生成低侧栅极驱动电源电压,该稳压器将 VGLS 输出调节至
14.5V。VGLS 电源在 GLx 低侧栅极驱动器输出上进一步调节至 11V。由VM供电的线性稳压器为14.5V。我想问一下,如果VM=12V对这里有影响吗?VGLS还能等于14.5V吗?
我这设计中VM=12V比VM=15V有什么不好的地方吗
谢谢
您好,
当 VM = 12V 时,VGLS大约为11.5V,VGSL约为10.5V,最大平均电流 VGLS 电源将从25mA 降低至20mA。 VCP 还将会看到较低的电压和20mA 的最大平均电流。
有关平均电流的更多信息,请参阅Understanding Smart Gate Drive app note的第1.5.2节。
要了解 VM 电压对 VGLS 和 VCP 稳压器输出的影响,请参阅 Datasheet的第7.5节。