This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8873HEVM: 请问芯片在驱动一个有刷直流电机的时候,不稳定,fault会拉低?

Part Number: DRV8873HEVM


故障描述:DRV8873HPWPR在驱动一个电推杆(有刷直流),使用PH/EN模式,给EN信号,在不接电机情况下,电机使能,换向,OUT1 OUT2两端电压和真值表一致;接上电机后,有时候电机能正常工作(正常工作的时候电流大概启动3.5A,运行起来2A),有时候nfault直接拉低,无法正常工作。

问题:1  上述故障的原因?

           2   ITRIP 硬件版本(非SPI版本)如何设置?

           3   是否是应为负载开路检测  此功能如何关闭?

  • 具体发生故障的点是,在使能情况下,电机运行过程中  换相  则芯片立即进入保护。

  • 您好,您的问题我们升级到英文论坛让美国工程师看下,有答复会尽快给到您。

  • 您好,

    1  上述故障的原因?

    在不进行一些测量的情况下,很难判断故障响应的原因。 您可以先看下datasheet中的表13Fault Response来确定导致问题的原因? 例如,是否是锁存故障? 是否存在欠压或 OCP 事件?

     2   ITRIP 硬件版本(非SPI版本)如何设置?

    在器件的硬件版本中,电流跳闸限制设置为6.5A。

     3   是否是应为负载开路检测  此功能如何关闭

    可能是,您可以通过禁用 OL 检测来测试这种情况。对于器件的硬件版本,如果 NOL 引脚保留为无连接引脚(或连接到 GND),那么在上电或退出睡眠模式后执行 OLP 测试。 如果 NOL 引脚连接到 DVDD 引脚(或外部5V 电源轨),那器件不执行 OLP 测试。