IDRIVE如何选择?数据手册内写的情况,在很多的器件上没法应用,该如何用?
这里计算的方法是挺详细的,那么如果下面这个mos就超过了这些数值,是不是就没法驱动了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IDRIVE如何选择?数据手册内写的情况,在很多的器件上没法应用,该如何用?
这里计算的方法是挺详细的,那么如果下面这个mos就超过了这些数值,是不是就没法驱动了?
好的,有结果了,尽快回复一下,还有如果使用电流检测功能的话,将SP/SN接采样电阻的同时将采样电阻同时接到另一个运放上进行电流数据的读取?就是一个采样电阻,给8701的SP/SN引脚使用的同时给一个运放用,并联,这样单片机也能读取到电流值。
您好,
对于第一个问题来说,您可以忽略 MOS 数据表中的"上升时间"规格。 工程师也不太清楚为什么会这样。 Qgd 是重要规格,您需要使用数据表中的公式根据所需的上升/下降时间来计算 Idrive,从而确定驱动 FET 的速度。
第二个问题,您这里其实不需要用外部运算放大器,该器件上有一个 SO 引脚,可用于监控跨 SP/SN 连接的感应电阻器中的电流。 仍可使用内部电流调节,因此可通过外部 MCU 读取引脚电压。
对于第一个问题,您能给举个例子吗?这里的计算到底是怎么算的?IDRIVE的驱动电力流还是没有说清楚是怎么得到的,举个例子说一下吧?
对于第二个问题,SO输出的电压是多大呢?手册中AV写的是20,那是不是可以这样计算,比如采样电阻是0.01Ω,电流是10A,输入的电压就是0.1V,SO输出的电压就是0.1*20=2V,用MCU读取的话电压就是2V,是这么理解吗?还是说有什么其他算法?
对于第一个问题,您能给举个例子吗?这里的计算到底是怎么算的?IDRIVE的驱动电力流还是没有说清楚是怎么得到的,举个例子说一下吧?
对于第二个问题,SO输出的电压是多大呢?手册中AV写的是20,那是不是可以这样计算,比如采样电阻是0.01Ω,电流是10A,输入的电压就是0.1V,SO输出的电压就是0.1*20=2V,用MCU读取的话电压就是2V,是这么理解吗?还是说有什么其他算法?
这个是参考手册里选型的器件,这个算出来是958mA,那应该选多少合适呢?
对于第一个问题,您能给举个例子吗?这里的计算到底是怎么算的?IDRIVE的驱动电力流还是没有说清楚是怎么得到的,举个例子说一下吧?
该条线上的第一个帖子给出了一个示例计算。 数据表的第8.2.1.2.2节。 不会有任何不清楚的地方。 您应了解所需的压摆率并根据其 FET 计算 Idrive。
对于第二个问题,SO输出的电压是多大呢?手册中AV写的是20,那是不是可以这样计算,比如采样电阻是0.01Ω,电流是10A,输入的电压就是0.1V,SO输出的电压就是0.1*20=2V,用MCU读取的话电压就是2V,是这么理解吗?还是说有什么其他算法?
有关这种计算,请参阅数据表中的此部分。 公式2。 7.3.4放大器输出 SO Voff 通常为50mV。 需要根据公式将该偏移添加到输出中。
其实,您也没有真正的给出答案啊,公式2计算的和实际的也不一样啊,您能具体说一下吗?
别总是站在理论的制高点给我们解答问题行吗?你们也实际计算一下,你看看你说的和实际的是不是一样的?????
英文论坛的链接给您贴在下面,您可以自行查看工程师的答复:
您说的这个链接也没有解决问题啊?也没有说清楚该怎么操作?具体的是怎么搞的,都是很笼统的话
您回复的这个帖子也没有具体的计算,只是说很笼统的话,是不是应该严谨点呢?
抱歉,您的问题我们请求了英文论坛工程师的帮助,您可以看下,如果有疑问的话我们只能帮忙转达哦。
如果您需要帮助的话还请麻烦您总结下目前的问题,我们会再升级到英文论坛。
问题就是怎么计算?我说的很清楚了啊,怎么计算idrive