由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8889-Q1: step引脚的pwm信号断开后,还能在A2引脚检测到输出信号

Part Number: DRV8889-Q1

我在使用DRV8889-Q1的时候,当停止step引脚的pwm信号后,电机能够停止转动,但是还是能够在A2引脚检测到输出信号,同时会伴随电机发热的现象

  • 您好,您的问题我们升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 您好,

    这是步进驱动的正常行为。 在此期间,步进转子会使用保持扭矩保持在位。 请参阅datasheet7-3. Relative Current and Step Directions table 7-3。 根据微步进模式和停止阶跃输入的阶跃,线圈将通电。

    为了减少电机发热,必须将此保持电流设置为所需的值。 您可以通过对 TRQ_DAC 位进行编程来实现此目的。 另一种方法是对 CTRL2寄存器中的 DIS_OUT 位进行编程,或使用 DRVOFF 引脚在 STEP 脉冲停止时禁用 H 桥。 使用该方法时,保持电流和保持扭矩将接近于零。