由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8343-Q1: 驅動不順暢,PWM輸出波形異常

Part Number: DRV8343-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343S-Q1EVM,

Dear team,

使用 "LAUNCHPAD-F280025C + DRV8343S-Q1EVM + universal_motorcontrol_lab_f28002x" 進行初期測試(將DRV8343S-Q1EVM上的MCU移除掉,並與LAUNCHPAD-F280025C進行跳接),測試結果無異常,故參考Demo Board進行線路設計

目前自製板已完成,但進行測試時發現驅動不順暢,且發現三相電流波形有明顯異常現象、DRV8343S輸出的PWM波形與MCU輸出的PWM波形有明顯差異,希望能夠提供協助釐清原因,謝謝~

目前已知電路問題:

1. TPS68381A、F280025C、DRV8343S中"EN_BR"共接會導致DRV8343S無法工作,所以當前有手工將TPS68381A的"EN_BR"與F280025C、DRV8343S的"EN_BR"斷開不連接

2. F280025C中的SOA、SOC兩個顛倒了,目前手工互換

3. F280025C中的GPIO34沒有與DRV8343S的nfault連接,目前手工跳線

4. F280025C中的GPIO24、GPIO32未做Pull High,目前手工跳線

5. F280025C中的SDO、SDI兩個顛倒了,目前手工互換

求助確認目前發生異常的原因,謝謝~

電機參數:

測試波形

電路圖 - 控制板

電路圖 - 驅動板

Layout - 驅動板