This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8889-Q1: DRV8889驱动24BYJ48电机时震动很大

Part Number: DRV8889-Q1


我们在使用DRV8889Q1驱动24BYJ28(相电阻450欧,步进角11.25°)电机时,发现其噪声和震动很大,微步进从1/2到1/256都试过,衰减模式也都试了,发现没有改善,但是在驱动相同尺寸的电机(直径24mm, 15°步进角,相电阻20欧)的时候噪音和震动都很小。

是否是DRV8889Q1不适合驱动相电阻过高的步进电机还是其他原因。(已经确认SPI通信正常,STEP引脚频率正常)

  • 抱歉由于端午假日回复晚了。

    正如您所怀疑的,450Ω 的相电阻 DCR 非常高。请问使用的电源电压和 IFS 设置是多少?您需要确保电源电压 VM 大于 DCR x IFS,否则电流调节将无法运行,因为在较低电压下永远无法达到目标 IFS,并导致绕组电流失真,从而导致噪声和振动。

    请您提供 1/2 步长、1/8 步长的电流波形,以便于分析 1/32 和 1/256 步进模式。测试时使用了哪些衰减模式?有了这个高 DCR,您可以尝试所有 DECAY 模式,看看哪种模式适合获得最小的电流波形失真。

  • 您好,电源电压12V,IFS=46.8mA,尝试过所有DECAY模式,INCREASING_SLOW_DECREASING_SLOW震动表现最小

  •  IFS 电流非常低,仅为 DRV8889-Q1 能力满量程值的 3% 左右。因此电流精度将受到很大影响 - 请参阅数据表中有关 Itrip 电流精度的部分。

    我们来对该电机的直流条件进行基本分析。在 12V 电源和 450Ω 绕组电阻 DCR 下,稳定状态下通过绕组的最大可能电流为 V/DCR = 12/450 = 26.67 mA,这明显小于 46.8 mA 的目标 IFS。因此,电机在没有电流调节的情况下空转运行。 因此产生了振动。

    为了使该电机达到 46.8 mA,电源电压 VM 必须 > 21V,至少 24V 左右。当电机旋转时,将需要克服back EMF。这会将电压要求提高到 28V 甚至 33V。DRV8889-Q1 可支持高达 48V 的工作电压。

    是否可以使用更高的 VM 电源来 > DCR x IFS? “请您提供 1/2 步长、1/8 步长的电流波形,以便于分析 1/32 和 1/256 步进模式” 对于 12V 来说这不是必需的,因为这个问题很容易理解。

    您可以使用低DCR电机吗?请注意,失速检测对于如此高的 DCR 不起作用。我们建议使用 DCR 或 10Ω 左右。也许它可以工作到 20Ω 左右。