您好,利用DRV8462搭建的步进电机驱动,保持转矩大于物体的力矩,在使能后,没有发脉冲时(或者说没有旋转),有轻微的抖动问题,怎么解决?或者有什么改善方法?另外问一下,步进电机的保持不动,是AB相同时持续提供电流吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,利用DRV8462搭建的步进电机驱动,保持转矩大于物体的力矩,在使能后,没有发脉冲时(或者说没有旋转),有轻微的抖动问题,怎么解决?或者有什么改善方法?另外问一下,步进电机的保持不动,是AB相同时持续提供电流吗?谢谢
当驱动器使能并且没有输入 STEP 脉冲时,驱动器将输出设置的 IFS(满量程电流)以将步进器保持在保持位置。通电后,分度器将处于 45° 电角度的复位位置。如数据表中的表 7-7 至 7-9 所示。因此,在复位位置,A 相和 B 相都将通电,提供最大保持扭矩。 这是预期的行为。
我不确定我是否正确理解了您提及的“轻微抖动问题”。电机是否有物理振动或只是可听见的噪音?请问设备是否用于 SPI 模式? 如果这是一个可闻噪声的问题,则可以通过在 SPI 模式下使用的时候对寄存器进行编程来启用静态电流节省模式,从而降低静态电流(低至 IFS 值的 1%)。此外,静音步进模式可以帮助最大限度地减少或消除静止和/或低速时的可闻噪音。