贵司,您好。
我是佳能医疗大连有限公司的硬件工程师,目前想选择贵司的一款步进马达驱动器,
我们的步进马达型号:PFC42T-48071G,定格電流:0.33A/相,
拜托推荐一款步进马达驱动器。
要求如下:
- 能够驱动我们这款马达正常动作。
- 马达锁定状态下,马达驱动器输出电流可调(注)。
注:马达锁定状态下,需要一个较小的保持力,需要通过驱动器输出电流来进行设定,要求驱动器输出小电流可调。
期待贵司的回复。
以上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
无论使用纯硬件控制还是 SPI 通信,任何具有用于设置电流限制的 VREF 引脚的步进电机驱动器都可以满足以上需求。
推荐 DRV8424 或 DRV8425。 通过将 VREF 更改为锁定状态下的较低电压,输出电流将降低。
还推荐 DRV8462 -该器件内置静止省电功能,可减少电机保持状态下的功率损耗。 请参阅 7.3.14 Standstill Power Saving Mode。 一旦检测到下一个 STEP 脉冲,线圈电流会立即斜升至运行电流。 因此该器件可以实现您所需的确切功能。
您好,
您可以使用我们的任何双极步进电机驱动器来驱动单极电机。 请参阅以下资料:
How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx, 尤其是 3.2 Driving a Unipolar Motor with a Bipolar Driver 以了解各种器件选项,包括 DRV8424。
Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring reconfiguration