This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我们在使用DRV11873时遇到以下问题,请帮忙看看:电机控制异常的原因?电机控制异常是否有解决办法?谢谢!
电机控制说明:
开环控制:通过FPGA直接输出占空比不同的PWM信号。
闭环控制:设置不同转速,通过PID算法控制PWM信号。
问题说明:
开环控制:启动异常现象:电机静止不动或左右摇摆;此时RD和FG信号均为高,RD和FG信号说明如图1所示;电机控制芯片锁定说明如图2;
闭环控制与开环控制现象一致;
此现象是个例并非普遍。此问题电机在最开始可以正常运行,后续偶发启动异常现象,现在是一直如此。
图1 电机控制芯片状态信号说明
图2 电机控制芯片锁定状态说明
图3 相关电路图