Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D,
1 我使用了 DRV8701E 的 PWM 控制功能,但发现电机运动会出现卡顿现象
2 我想请教如何通过 PWM 控制使能端子控制电机速度,如何更好地操作它?
工单编号:CS1913877
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1 我使用了 DRV8701E 的 PWM 控制功能,但发现电机运动会出现卡顿现象
2 我想请教如何通过 PWM 控制使能端子控制电机速度,如何更好地操作它?
工单编号:CS1913877
您好,
但发现电机运动会出现卡顿现象
您说的卡顿现象,是指电机在启动后会停止? 还是说电机根本无法启动?
DRV8710E 具有一个 PH/EN 控制接口,电机控制将取决于桥控制。 驱动单个有刷直流电机时的Full H-Bridge:

Half H-Bridge mode:

您好,
我说的卡顿现象是 电机动作不连贯,不丝滑,中间会顿挫。
谢谢
您好,
以上设置是否可以帮助您解决问题?如果不能,您能否提供以下信息:
-正在使用哪些 MOSFET ?
-IDRIVE 设置?
1 CSD87350Q5D
2 -IDRIVE 设置 上拉到AVDD
您好,
请问您是否正在使用 DRV8701EVM? 如果是的话,则可以使用以下设置来配置 IDRIVE:

此参考可在 EVM 硬件文件中找到。 通过更改 RIDRIVE,您应该会看到 IDRIVE 发生变化,这将会改变压摆率。
也可在以下应用手册中找到有关智能栅极驱动器的更多信息:
麻烦您具体说下您需要的配置,或者说哪里不适合,这样方便我们帮助您解决问题哈。