Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A
在TI官网中 按产品--》电机驱动器--》无刷直流电机驱动器--》查看所有产品 中不再显示DRV8308这颗芯片 只有在搜索栏中输入DRV8308才能搜到。请问是不是这颗芯片已经过时 有了替代方案?
DRV8308 控制器实现了闭环速度控制, 能够使电机在较宽的负载转矩范围内以精准的转速运转 ,它这个功能就很不错啊。而且我的项目需要100W的功率驱动电机 有没有替代方案了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
DRV8308仍处于可用状态。
如果您的应用不需要霍尔传感器反馈的话, 建议您可以考虑看看 MCT8329A,因为这些器件具有更高的可配置性、易于使用的 GUI,并且是外部 FET,因此可以支持100W 功率级别。
查了一下 MCT8329A价格是DRV8308的三倍 成本太高。我的项目应用是用适配器的时候20V 5A,用4串锂电池 电量低的情况下就是12V 8.5A左右的功率了 不需要MCT8329A 60V的耐压范围。请问还有其他物美价廉方案推荐吗
您好,
可实现闭环速度环路并支持100W 功率电平的器件,DRV8308和 MCx8329A 目前是我们唯一发布的可以满足这两个要求的器件。