我的项目是压缩机气泵电机无刷驱动,60W的功率。InstaSPIN-FOC使用的是DSP芯片+三相半桥驱动+6MOS管的方式 成本很高 而且还得编写代码 开发难度很大,如果使用MCF8316A的话 那样成本低 开发快 请问两者调试出来的效果有何不同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的项目是压缩机气泵电机无刷驱动,60W的功率。InstaSPIN-FOC使用的是DSP芯片+三相半桥驱动+6MOS管的方式 成本很高 而且还得编写代码 开发难度很大,如果使用MCF8316A的话 那样成本低 开发快 请问两者调试出来的效果有何不同?
就没有其他的沟通方式吗?目前这种方式就是让我一直等等等!有没有其他快捷高效的技术支持 FAE 沟通方式 能深入交流TI芯片使用方面技术的?
我的技术问题你们还没回复我。另外除了论坛还有其他快捷高效的技术支持方式吗?
您好,
很抱歉,您的问题工程师仍在查看中。将英文论坛的链接给您贴在下面,您也可以多多关注:
您好,
抱歉回复晚了。
你在英文论坛里 有一句 “The MCF8316A is easier to use than the MCF8316A.” 翻译的不明确 是不是因为这句话难理解 他们技术人员无法回复?
您指的是InstaSPIN-FOC与MCF8316A相比较起来更容易使用对吗?但这两者使用的是同一个器件MCF8316A吗?
请问两者调试出来的效果有何不同?
再和您确认下,您是想要了解两种器件调试方法之间的差异?