Part Number: BOOSTXL-DRV8323RS
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
在尝试8302和8323两款驱动芯片的运放后,都出现了采样电流值比实际电流值大的情况,造成电机实际出力偏小,在减小放大倍数,增大采样电阻后,可以改善一点效果,但无法根本解决问题,想请教下,具体会是什么原因,是因为8323和8302的运放的放大倍数不准确吗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BOOSTXL-DRV8323RS
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
在尝试8302和8323两款驱动芯片的运放后,都出现了采样电流值比实际电流值大的情况,造成电机实际出力偏小,在减小放大倍数,增大采样电阻后,可以改善一点效果,但无法根本解决问题,想请教下,具体会是什么原因,是因为8323和8302的运放的放大倍数不准确吗。
Hi,
该值可能会因器件和外部设置而有所差异。 能否分享下使用的电流放大器增益设置、分流电阻和配置(单向与双向)? 建议您确认下使用的设置遵循 DRV8323 datasheet中示例的指导原则:


如果确认按照以上建议进行配置后仍有问题,我们再帮助您进行进一步debug。
您好,
非常抱歉回复晚了。
我们注意到 Cvref 为1uF,并不是建议的0.1uF,建议您可以换用推荐的元件。
同时请检查当 VREF_DIV 位切换(0b、1b)时该 SOx 失调电压是如何变化的。 ——这种偏移可能是基于所应用的 VREF 的内部偏压的一个影响因素。
Thanks