使用DRV8806驱动如下所示步进电机,原理图如下。使用示波器查看四个输出A,-A,B,-B对应波形,发现在线圈打开瞬间有很大的过冲电压,同时在工作其中波形也会出现抖动,波形如下图,想请问下这个是什么原因造成的,是否属于正常现象,需要如何做才能改善。另外对比其他家使用TBD62064APG进行测试,打开线圈时基本没国过冲,也无抖动。

步进电机规格书

驱动原理图。

使用DRV8806驱动波形

使用TBD62064APG驱动波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用DRV8806驱动如下所示步进电机,原理图如下。使用示波器查看四个输出A,-A,B,-B对应波形,发现在线圈打开瞬间有很大的过冲电压,同时在工作其中波形也会出现抖动,波形如下图,想请问下这个是什么原因造成的,是否属于正常现象,需要如何做才能改善。另外对比其他家使用TBD62064APG进行测试,打开线圈时基本没国过冲,也无抖动。

步进电机规格书

驱动原理图。

使用DRV8806驱动波形

使用TBD62064APG驱动波形。
Hi,
是使用的齐纳钳位二极管不同。


您试下绕过齐纳钳位然后检查下波形看看? 您还可以尝试使用上图中标红的二极管,来使电路与另一个 IC 相同。
此外,请问P_FCS2是如何连接到电路中的 VM (V8806)的? 这一点在原理图中没有标出。 应该要与datasheet中的下图类似:

Thanks