你好,
我想咨询DRV8818芯片的应用问题,我打算使用电流钳测量8818驱动的步进电机静力矩时线圈电流,但我没有测量到符合设计预期的静力矩电流。
设计上的静力矩电流Vref=0.6V,根据手册信息计算,对应电流应为0.75A。
而在实际测量中,Vref的电压值为0.6V无异常,但我没有测量0.75A的电流(见图数据),麻烦帮看一下是什么情况。
补充信息:
1、工作力矩线圈电流1.8A,测量符合预期;
2、已确认电流钳校准正确;
3、为了验证测量方法是否正确,测量其他项目的8818芯片静力矩电流,测量结果符合设计预期,即只有当前研发项目的工况下,发现了静力矩电流测量结果不符合预期的问题。