Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315C
请问DRV109XX系列的EVM评估板哪一款可以驱动机械硬盘的无刷直流电机?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问DRV109XX系列的EVM评估板哪一款可以驱动机械硬盘的无刷直流电机?谢谢!
您好,
您在标题行中已引用了 EVM 器件型号,请问是已经选定了吗,还是说只是为了填入器件型号来提出问题?
请问您这边是否有机械硬盘驱动系统的任何特定电气参数和规格上的要求?这样方便我们为您提供更合适的方案。
Thanks
并没有选定EVM器件型号,只是为了填入器件型号来提出问题。
机械硬盘电机的电气参数只知道3.5寸盘的驱动电压一般是12V,2.5寸盘的驱动电压一般是5V,里面用的是无传感器的无刷直流电机,用一般的无刷电机驱动可以驱动硬盘电机,转速可以通过模拟的旋钮来调节,但无法设定准确的转速,现在需要一款驱动系统能够准确控制电机的转速,所以想咨询一下哪款EVM器件可以实现这个功能,并可以和12V驱动电压的3.5寸硬盘适配,谢谢!
抱歉回复晚了。
请问驱动器的功率级别是多少? 我们目前可能会考虑给您做 MCx port folio这边的推荐。
Thanks
好的我们转达给工程师看下,我把英文论坛的链接也给您贴在下面。
由于圣诞假期,英文论坛的答复将会有所延迟,给您带来的不便敬请谅解:
您好,
不知道您这边在面积、成本等方面是否还有任何其他要求?
我们建议您可以考虑看看 MCF8315A 或者 MCF8315C RRY。
Thanks