GVDD_X供电电压12V,PVDD_X供电电压28V。
异常现象1:在没有PWM输入时,OUT_A/C的输出电压为12V,OUT_B的输出电压为28V,即三相输出值不对称。
异常现象2:在有20kHZ、占空比0.5的三路PWM输入时,OUT_A/C输出波形为正常28V占空比0.5的PWM波,而OUT_B的波形占空比正确,电压无法达到最大值,具体如图所示
。
已尝试解决方法:
方法1:更换BST_B的自举电容,无效果;
方法2:提高PWM频率至40kHz,无效果;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
GVDD_X供电电压12V,PVDD_X供电电压28V。
异常现象1:在没有PWM输入时,OUT_A/C的输出电压为12V,OUT_B的输出电压为28V,即三相输出值不对称。
异常现象2:在有20kHZ、占空比0.5的三路PWM输入时,OUT_A/C输出波形为正常28V占空比0.5的PWM波,而OUT_B的波形占空比正确,电压无法达到最大值,具体如图所示
。
已尝试解决方法:
方法1:更换BST_B的自举电容,无效果;
方法2:提高PWM频率至40kHz,无效果;
Hi,
您的问题我们已升级到英文论坛寻求帮助,链接如下:
由于假期,英文论坛的答复将会有所延迟,给您带来的不便敬请谅解。
Thanks
请问是否可以获得输入信号的波形以及PVDD和GVDD的波形以确保不存在意外噪声?使用的是有传感器控制还是无传感器控制?