Part Number: DRV10987
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY,
你好!
DRV10987EVM在使用GUI时,EVM是配有USB2ANY的,但是官网上USB2ANY没货了,请问DRV10987芯片在使用GUI时是必须使用这个USB2ANY的么,请问如果自己设计的话,还有其他的方式么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
USB2ANY 是 USB 到 I2C 转换器。U2B2ANY 设备中有处理程序来处理 API 命令,例如 I2C 读/写、I2C 原始写入/原始读取等。
请下载API参考指南。GUI 使用 API 与 USB2ANY 进行通信,而 USB2ANY 又对 API 进行解码并与链下的 DRV 进行通信。
您可以实现自己的方式,而不需要 USB2ANY,您需要在 GUI 和 DRV 之间有微控制器。当您采购USB2ANY时,只需要将SCL、SDA和GND引脚与USB2ANY和DRV连接即可。
API的链接: