This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8251A: 热保护温度 Ttsd

Part Number: DRV8251A


DRV8251A 的datasheet 中提到,Ttsd的typ值是175℃,Tj的最大温度是150℃。 过热保护的触发条件是 Ttsd > Tj。我的问题是,当芯片温度高于Tj的时候芯片可能发生顺坏,但是过温保护的阈值确高于芯片的使用温度,如此的话当发生过热的情况的时候是否会损坏芯片?还是datasheet 关于Tj的记载有误?

  • Ttsd 阈值通常高于建议的工作最高温度,否则在工作范围内可能会发生 TSD。我们产品组合中的大多数驱动程序通常都是这种情况。工作温度是一个连续的结温规格。TSD 温度是一个瞬时值。其最低规格通常是最大工作结温,在本例中为 150C。

    一般来说,在 150C 的上限温度下运行器件并不是最佳实践,更不用说 175C TSD 温度了。通常,设计工程师会在应用中为最大工作温度提供显着的安全裕度。

    TSD 保护适用于异常情况,例如故障电机中持续高电流导致设备过热。发生此类事件时,结内的温度会迅速升高。150C 和 175C 之间的时间可能是个位数毫秒或更短。TSD 将使电桥达到 HiZ 状态并快速冷却结点,这通常可以避免设备的永久性损坏。然而,如果此类 TSD 事件经常发生,设备将承受过大的压力并导致故障。您的理解是对的,这违反了绝对最大规格,在正常操作下必须避免。

    在设计良好的系统中,TSD 是一种非常罕见的事件,并且主要与灾难性故障(例如电机烧毁或类似故障)相关。没有 TSD 可能会导致其他危险情况,例如系统火灾。