This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCF8316AEVM: MCF8316AEVM目前不能驱动电机正常工作

Part Number: MCF8316AEVM
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

MCF8316AEVM目前不能驱动电机正常工作。1、Run MPET只能测出电阻和电感不能自动测量出MPET_KE,。2、跳出MPET模式,不能正常启动电机,读取电机状态,有时是MOTOR_IDLE,有时是OPEN_LOOP,但是都不能启动电机,是否有哪个关键的参数没有设置正确,请指导一下,谢谢!

  • 关于您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。

  • 1、Run MPET只能测出电阻和电感不能自动测量出MPET_KE,。

    如果电机反电动势常数 (KE) 太低,MPET 可能无法测量 KE。 请尝试按照MCF8316A Tuning Guide 中第 3.6.2 节中的步骤操作。

    2、跳出MPET模式,不能正常启动电机,读取电机状态,有时是MOTOR_IDLE,有时是OPEN_LOOP,但是都不能启动电机,是否有哪个关键的参数没有设置正确

    MCF8316A 在电机运行期间有一个关于 I2C 通信的勘误表。此勘误表在我们的 FAQ on Production Device Information中列为勘误表 #8。如果您在 MCF8316A 旋转时不通过 I2C 进行通信,您能否提供相电流的捕获和正在使用的寄存器配置?