This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8302: GVDD和Charge pump 充放电工作原理

Part Number: DRV8302
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

在测试过程中对Charge pump和GVDD工作原理有些疑惑。  

测试条件为24V,这是测试过程中采集的波形,放大部分为GVDD启动阶段CH1为GVDD波形,CH2为CP1端,CH3为CP2端 ,GVDD的电压提升是CP电容充放电的作用吗,可是二者的基准电压不同,是怎么做到电压提升的。您帮忙解释一下Charge pump和GVDD的工作模式

  • 我们需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

  • 请问您能否进一步描述在 GVDD 上观察到的行为? 器件加电时 GVDD 的起始电压是多少?达到的最大电压是多少?

    GVDD 是内部生成的,可以从外部提供高达 30mA 的电流,并且可以响应电荷泵切换而产生纹波,但在 11-12V 左右应该是相对线性的,不会增加超过 13.2V 的绝对最大值。

    为了更好理解您的应用连接,您能否能提供原理图?

  • 您好,
           器件加电,观察GVDD电压从起始电压0V,逐渐提升到最大电压11V左右,
    GVDD是内部生成的,但11V电压是利用什么电路和原理充电到11V的,下面两个波形图,左图为起始阶段,右图为充电阶段,蓝色为GVDD电压,红色为电荷泵CP电容充电电压,可以看到CP电容在反复地充电放电,但最大电压也只是在4V左右,那GVDD大于4V的电压,充电到11V的电压是从哪里得来的呢。8302外围电路原理图如下。

  • 正在查看您的问题,预计在下周前回复您,感谢您的耐心等待。

  • 我还没有具体了解该器件的内部 gvdd 是如何生成的,但相信它可能类似于 DRV8328,其中 GVDD 在某些电源电压下由内部 LDO 生成,并由电荷泵调节产生较低值。

    电荷泵的工作原理是将电荷泵电容器充电至参考电压(pvdd),并在工作过程中依次放电,从而获得相对恒定的输出。