Part Number: DRV8323
你好!

我们在使用DRV8323这款芯片的时候,出现芯片的nFAULT引脚异常被拉低,当前我们将三相电流采集集中到一路电流采集上面,请帮忙确认一下是否能够像原理图中这样使用。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师还未回复,我已经,催促了。 您也可以查看下帖了解进展:
经过进一步确认后,可能是设备 CSA 分流器配置导致 VDS 监控跳闸。
对于这种单分流 CSA 配置,我们认为只应连接一个放大器,其他两相电流 (B、C) 来自相 (A) 的单个输入值。
您可以尝试做:
1. 禁用 VDS 监视器(VDS 引脚连接到 DVDD)以确定这是否是故障源。
2. 测量当前配置中分流电阻器上的电压/电流,以确定是否违反预期值。
3. 通过仅将一相连接到放大器 SPx/SNx 来更改配置,并观察设备操作/故障状态。