Part Number: TPS92201AEVM
您好,我在测试TPS92201EVM评估板的时候发现,输出占空比为1%的PWM,未连接任何LED和外部负载的情况下,实际输出电流最低只能到50mA,请问这是怎么回事?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS92201AEVM
您好,我在测试TPS92201EVM评估板的时候发现,输出占空比为1%的PWM,未连接任何LED和外部负载的情况下,实际输出电流最低只能到50mA,请问这是怎么回事?
HI
这个是非正常状态的测试,不接LED会开路保护,再PWM调光没有意义。
建议满调光测试确认是否有问题,如果没有问题再调光测试确认。
我尝试连接板子内部的两个IR LED,满调光是500mA左右,但是PWM占空比为1%时还是最低只有50mA左右
HI
也就是说1%调光时LED电流应该只有几个mA是吧?
带上LED负载看看。
Hi
按照评估板里面的LED负载或者类似规格的负载即可(1. 对于 2 个 IR LED,需要连接跳线 J1。 2. 对于 1 个白光 LED,需要连接跳线 J2。)