Part Number: MCT8316Z
我们在一个项目中使用MCT8316Z,在使用MCT8316ZEVM进行验证时,发现3个问题:
1. tWAKE 和 tSLEEP 验证结果和datasheet 不一致。
datasheet P9, wakeup time < 1ms,sleep pulse time >120uS ; 实际测下来 wakeup time 是1.74ms, tSleep 是 86.7uS ,请确认测试结果是否正确。


2. Hall sensor 的时序图, 在datasheet P25 中,DIR=0 和 DIR =1 的hall 信号是一样的。实际上应该是不一致的。实际信号见下图。左为DIR=0,右为DIR=1,请确认。

3. MCT8316ZTEVM 评估模块 User's Guide P18, 关于Motor speed的计算公式是否是错误的。

GUI实际采用的公式应该是如下图