关于drv8245驱动器全桥模式输出功率异常的问题(已加装散热器):
测试方案一:
我们测试发现当初始VM电压给定24V-6A时,负载功率120W, 逐步调整PWM占空比处于30%-70%时,驱动芯片快速升温到阈值此时故障码显示过温,驱动芯片复位输出为0, 当占空比大于70%以后温度又恢复正常,无故障出现
测试方案二:
如果初始VM电压设置为12V ,占空比初始为99%,然后逐步提升VM电压到24V,功率到达120W时,驱动芯片温度都没有超过60°,无故障出现且工作正常
问题:通常实际应用都是采用方案一对芯片进行控制,方案一测试时发生的过温是什么原因引起呢