This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV2511-Q1: 振镜电机驱动

Part Number: DRV2511-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3118D2, TPA3116D2

TPA3130D2和DRV2511-Q1的区别是什么,可否相互替代,我想用两者驱动振镜电机是否可行?

  • 您好,

    TPA3130D2和DRV2511-Q1是两种功能和应用领域不同的电子器件,它们在设计和应用上有显著的区别。

    TPA3130D2:
    TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。
    TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
    TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
    2 应用
    • 小型-微型组件、条形音箱、扩展坞
    • 汽车零件市场
    • CRT TV
    • 消费类音频 应用
    DRV2511-Q1:
    DRV2511-Q1 器件是一款专为感性负载(例如,螺线管和音圈)而设计的大电流触觉驱动器。
    输出级含一个完整 H 桥,能够提供 8A 峰值电流。
    DRV2511-Q1 器件提供欠压闭锁、过流保护和过热保护等多种保护功能。
    DRV2511-Q1 器件符合汽车类产品标准。
    2 应用
    • 电磁致动器驱动器
    – 音圈
    – 螺线管
    • 机械按钮替代产品
    • 汽车类触觉 应用
    – 信息娱乐
    – 中央控制台
    – 方向盘
    – 车门板
    – 座椅
    关于是否可相互替代,由于TPA3130D2和DRV2511-Q1的功能和应用领域不同,它们通常不能相互替代。
    TPA3130D2主要用于音频放大,而DRV2511-Q1则适用于触觉驱动。

    至于使用两者驱动振镜电机是否可行,这取决于振镜电机的具体需求。如果振镜电机需要音频放大功能,则可以使用TPA3130D2;
    但如果振镜电机需要触觉反馈,则DRV2511-Q1更为合适。
    在选择适当的驱动器时,建议参考振镜电机的规格要求和数据手册,以确保所选驱动器能够满足其驱动需求。

  • 感谢您的回复,关于DRV2511-Q1我有几个问题想想您询问。在单信号输入条件下:1.是以输入电压差来计算输出给电机的电压吗?2.芯片4脚正向输入一个3.3V个5V,为何电机输出电压不变?3.是以4脚正向pwm输入有效值与反向端做差求输出电压吗?4.无输出的静态工作电压是多少?

  • 您好,

    关于您的新问题请提交一个新帖供其他客户参考时搜索,谢谢