Part Number: UC2625
EA+输入电压来控制转速,电机电流采样电阻8mΩ,SPEED IN引脚由TACH OUT输出信号接入,同时TACHOUT信号经过RC后传给EA-,PWM IN和RC-OSC接外部RC。现在电机加负载后,加到25mNm之前转速可以保持稳定,此时相电流为峰值为6A左右,再继续加负载,转速快速下降。请问怎么提升电机电流来提高带载能力?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
针对您提到的UC2625无刷直流电机控制器在电机加负载后转速下降的问题,以及如何通过提升电机电流来提高带载能力,我们可以从以下几个方面进行分析和解决方案的提出:
以上解决方案仅供参考,具体实施方案需根据实际情况进行调整和优化。
您好
在UC2625电机控制器中,如果PWM IN端口与OSC端口一起接到了外部RC,这通常意味着外部RC电路用于设定PWM信号的频率,而不是直接调整占空比。占空比的调整通常需要通过其他方式来实现。以下是一些可能的解决方案来调整PWM IN信号的占空比:
如果UC2625控制器是可编程的,或者它与一个微控制器(MCU)相连,那么可以通过软件来调整PWM信号的占空比。这通常涉及以下步骤:
如果PWM IN信号是直接由外部RC电路产生的,并且无法直接调整占空比,那么可能需要考虑修改PWM信号的来源。以下是一些可能的选项:
除了调整PWM信号的占空比之外,还可以考虑通过优化电机控制策略来提高电机的带载能力。例如:
调整PWM IN信号的占空比的最佳方法可能需要根据具体的应用场景和硬件环境来确定。
您好
请您参考这个帖子有详细的说明。