This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8889-Q1: 电流调节问题

Part Number: DRV8889-Q1


您好,我想请问一下,这个电流调节,TRQ_DAC位通过 SPI 寄存器进行调节具体有什么作用,是可以限制负载的电流吗?

  • 您好

    在步进电机中,满量程电流(IFS)是通过任一绕组驱动的最大电流。此数量取决于VREF电压和TRQ_DAC设置。

    是可以限制负载的电流吗?

    这个是设置能输出的最大电流,从这个方面理解可以这么说。但是在这个IC中有过流保护功能,所以单指这个TRQ_DAC设置来说是限制负载电流是有点片面的。

  • 那我打个比方,不考虑这个IC过流保护,当前有一个步进电机赌转时电流可以达到5A,我想限制到3A,是不是可以去通过这种方式,也就是配置TRQ_DAC或调整VREF去实现?

  • 您好

    这个有个前提这个参数满量程的最大电流。他和过流保护的限流的意义有所不同。过流保护的限流是超了被保护。而这个是你满量程最大可以达到的,理论上输出电流不可能超过这个值。