This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8844EVM: DRV8844上电瞬间OUT会拉到地

Part Number: DRV8844EVM
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

  DRV8844这颗芯片的EN脚初始状态是GND,在芯片上电的瞬间所有OUT脚会被拉到GND,过40us左右,然后才恢复高阻,这样是正常的吗

  • 您好,

    OUT脚被拉到GND,即输出低电平,这是芯片内部逻辑复位和初始化的一部分,属于正常现象。

    上电后OUT脚恢复高阻态,这是芯片内部电路完成初始化后的表现,也是正常的。

  • 不只是上电会拉到GND,断电前EN脚是GND,断电的瞬间OUT脚也会被拉到GND,这也是正常吗

    有没有办法解决这个上电OUT脚被拉低的问题,我现在需要上电OUT脚就是高阻态,因为在我的实际应用中有上下电的需求,在我上下电时OUT脚连接的LED灯会误导通,造成我们客户的误判

  • 有条件的话可以购入DRV8844EVM进行对比测试。

    如果EVM没有这个问题,那很可能就是客户设计存在问题。可以对比一下EVM的电路设计。下面是详细的设计文件

    www.ti.com/.../slvc592

  • 不清楚是否由VUVLO引起,当VM的电压小于VUVLO时,所有的输出通道均被拉到地

  • 有这个可能。
    最好保证VM电压稳定。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。