This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8316C: 小白关于电流探测的问题

Part Number: DRV8316C
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

新手小白的 3 个疑问:

1. 是关于电流测量计算

在手册 https://www.ti.com/lit/gpn/drv8316c 的第69页,9.1节中有一个应用示意图

其中SOC与ADC中间有1000欧的电阻,但后面的计算示意

没有提及这个电阻,那如果按上面示意加了1000欧,是否结果需要 x1000才是准确的电流?

2. 如果没有稳定的基准电压,能否直接用 AVDD 的电压接入 VREF ?

3. 如果我不需要使用 FB_BK系列的BUCK REGULATOR的3个脚,除了都浮空外,是否需要用SPI关掉这个功能?具体需要怎么是设置哪个地址?

  • 您好,

          1  不需要,1000欧电阻和30PF电容组成了RC低通滤波器( Equation 12)。

          2   建议使用基准电压源。

         3    即使不用,也不能悬空或接地,请参考数据手册“8.3.4 Step-Down Mixed-Mode Buck Regulator”。

              对于SPI类型的器件,可以选择关闭(BUCK_DIS=0)。

  • 对于手册内提到因为 VREF 可能会有高频噪声,这个噪声是外部生成基准电压时产生的还是DRV8316内部的 VREF 电压产生的噪声,如果是外部的,能否在接入 VREF 脚前前滤掉高频噪声?因为示例3组都做了过滤,这样成本上高一点点,另外信号也滞后,对于 1000欧电阻与30PF 和 330-ohms, 22-pF 这两种手册内推荐的滤波组合,会对滞后信号多少时间?如何计算得到的电流是滞后多久的?

  • 您好,

          如数据手册“9.2.1.1.6”所描述,SOX脚的噪声是由于VREF电压存在纹波,通常在VREF脚外加电容,SOX输入脚增加RC滤波。

          RC滤波的作用是滤除信号中的噪声干扰,不是滞后。

  • 我现在正重新设计 DRV8316CR 的电路,第 3 点还是有点没有明白,因为我的设计中并不用到 BUCK REGULATOR 的降压 3 脚,但由于这个功能是常开的是吧?那我MCU的 SPI 设置还没生效前,理论上 FB_BK 系列这 3 个脚会有电压是吧?所以需要对这个情况进行处理,那么我直接用一个大电阻接入是否可以?例如 sw_bk 与 gnd_bk 插入一个 1M 的电阻,是否可以行,如图

  • 您好,

          即使不用,也需要连接电路。可参考数据手册“Figure 8-10. Buck (Resistor Mode)”连接。