Part Number: DRV8833C
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
DRV8833C 上关于 nFAULT 的描述是,如果电流过大(超3.3A)或 芯片高温(超160度),nFAULT 脚会输出低电平,如果芯片正常,nFAULT 脚输出 vm。我这样理解是否正确?
我设计的 VM 是 12v/5V,1A。由于我的 mcu 能 ADC 的范围不大,所以我如果把 nFAULT 脚用 1M 和 100k 的两个贴片电阻做一个 1:10 的分压后测量 100k 的电压,这样的设计是否合理?这样并不会带来太大的功耗和发热吧?