Original question:
[参考译文] DRV2667:DRV2667仅输出10V?
我的硬件同事在PCB板上未加入C(bulk)电容和C(bst)。现在I2C通信正常,但SW,BST引脚电压都不到5V。
原理图如下:
您好 TI提供了参考电路,按照下方Piezo Haptic Driver电路修改,不要漏掉元器件(电容)或者变更电路结构(FB那里),重新进行测试。 www.ti.com.cn/.../tidrcf2a.pdf
按照上次建议加入C(bst)电容后,模拟模式下,可以输出方波但是幅度才180V,不到200V,并且修改gain[1:0] , out输出波形幅度也不会变化。
并且有较大纹波。
用万用表测得Vbst = 109V.
您好
您把您修改后的电路原理图发到英文论坛咨询一下资深工程师帮您看看。
英文技术论坛 https://e2e.ti.com/
英文交流
纹波应该是我们飞线导致。现在模拟模式可以输出200V了,数字模式也可以了,请问一下如何输出其他波形(比如梯形波)
参考下面帖子的建议。
1)e2e.ti.com/.../drv2667-how-to-make-ram-data-waveform-data-of-drv2667
2)e2e.ti.com/.../drv2667-how-to-implement-using-the-mode2_twotone-mode-to-fill-any-waveform-data-so-that-it-can-vibrate-according-to-any-waveform