This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8316REVM: 关于 nFAULT 脚的功能疑惑

Part Number: DRV8316REVM

根据 DRV8316CR 与开发板 DRV8316REVM 上关于 nFAULT 的描述,我的理解如下:

nFAULT 会在上电初始化时检测是否有电压输入,如果浮空或低于 2.2v 那么芯片会进入测试模式,如果不希望进入测试模式,那么需要在芯片启动时,nFAULT 脚应施加一个 > 2.2V 的电压使芯片能进入正常模式。待正常启动后,如果不触发“电流过载”或“温度过载”,正常这时候 nFAULT 脚会对外输出 5V 的电压。

请问以上我的理解是否正确?

然后如果我理解与实际无误那么再看开发板 DRV8316REVM,我发现 nFAULT 脚实际只有两电路,

也就是一路是 led,一路是 针脚19,如果我自己的mcu没有对 针脚19进行使用,那么实际整个开发板的稳定性就单靠D2这个LED维持??如果D2坏了断路,那么 nFAULT 将浮空,芯片会进入测试模式??那么这时是否只能通过对针脚19施加 >2.2V 电压进行矫正?