您好,在使用DRV8244-Q1(SPI (S)型号),其模式再不通过SPI配置的情况下有没有一个默认的模式?目前电路如图所示,,在SPI没有配置的状态下,PH/IN2输入高电平,EN/IN1输入低电平,OUT无输出,是使用有什么问题吗?求指导
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
在nSLEEP L->H之后,如果不通过SPI发送CLR_FLT注释,DRV将保持睡眠状态。 要唤醒DRV,需要SPI command/CLR_FLT。
您好,在nSLEEP L->H之后,需要通过SPI 发送这个命令之后,芯片才处于唤醒状态吗?这样就可以 PH/IN2和EN/IN1控制吗