Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A,
在网上找了MCT8315A GUI的固件代码,看完感觉代码有bug。
MEMADDR_PROG = 2;启动时执行
后面中断和大循环里,switch用到此变量没有2的情况,整个代码里,其它给MEMADDR_PROG赋值的情况需要MEMADDR_PROG为7,11,14,这矛盾。
是不是我找的固件有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在网上找了MCT8315A GUI的固件代码,看完感觉代码有bug。
MEMADDR_PROG = 2;启动时执行
后面中断和大循环里,switch用到此变量没有2的情况,整个代码里,其它给MEMADDR_PROG赋值的情况需要MEMADDR_PROG为7,11,14,这矛盾。
是不是我找的固件有问题。
此值未在任何地方使用,这是一个虚拟初始化。
我们过去为正在开发的新设备支持外部NVM,这些EVM是使用基于RAM的平台和存储在NVM中的图像进行早期评估的。
现在,我们不再使用它,你可以忽略它。
EVM将具有USB2UART IC,该IC通过UART与MSP430接口。
MSP430将UART转换为I2C,与MCT8315设备通信。
数据表中提供了I2C协议信息,我们还有应用说明 https://www.ti.com/lit/an/slla662/slla662.pdf
没有关于MSP430代码的文档,但用户可以下载代码。