This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCT8329A: MCT8329A堵转重启失败

Part Number: MCT8329A
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A,

当电机在正常运行时,使用外部设备,堵转正在运行的电机,然后撤销堵转状态,使电机处于空载状态,此时再次尝试启动电机,电机无法再次启动,读取E0和E2故障寄存器,数据如下,E0寄存器数据均为1,请问如何系解决,是什么问题导致的

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    电机是否突然从高速锁定?

    失速电流是否增加?

    E2正确显示、检测到电机锁定为不同步。

    E0:哪个是栅极驱动器、显示所有故障、在创建该事件时、您能否探测电源 GVDD?

    您还可以发布 JSON 文件吗?

    请提供客户名称和 EE 详细信息。

    谢谢

  • 目前测试状态:电机高速运行状态,使用设备进行的堵转测试,将电机堵转到停止运行,目前出现的是有的机器无法启动,有的机器可以正常运行,

    你觉得GVDD会发生什么问题?

    {0x80, 0x67C0C0FA},  // ISD_CONFIG
        {0x82, 0x3B166250},  // REV_DRIVE_CONFIG    3B156250
        {0x84, 0x6452C300},  // MOTOR_STARTUP1
        {0x86, 0x09461632},  // MOTOR_STARTUP2
        {0x88, 0x020A80A0},  // CLOSED_LOOP1
        {0x8A, 0x0B812404},  // CLOSED_LOOP2
        {0x8C, 0x0A2B00F9},  // CLOSED_LOOP3
        {0x8E, 0x3F006F01},  // CLOSED_LOOP4
        {0x90, 0x06400003},  // FAULT_CONFIG1
        {0x92, 0x7363BF1B},  // FAULT_CONFIG2 0363BF7B
        {0x94, 0x20E36000},  // SPEED_PROFILES1436000
        {0x96, 0x00000000},  // SPEED_PROFILES2
        {0x98, 0x00000000},  // SPEED_PROFILES3
        {0x9A, 0x00000000},  // SPEED_PROFILES4
        {0x9C, 0x00000000},  // SPEED_PROFILES5
        {0x9E, 0x00000000},  // SPEED_PROFILES6
        {0xA0, 0000000000},  // INT_ALGO_1
        {0xA2, 0x00000000},  // INT_ALGO_2
        {0xA4, 0x00000000},  // PIN_CONFIG
        {0xA6, 0x00000002},  // DEVICE_CONFIG1
        {0xA8, 0x3E0001A9},  // DEVICE_CONFIG2
        {0xAA, 0x0000000F},  // PERI_CONFIG1
        {0xAC, 0x00048111},  // GD_CONFIG1    48129
        {0xAE, 0x00000000},  // GD_CONFIG2
        {0xE8, 0x70000000}

  • 您好,

    我们将验证配置;同时客户可以使用电流探针验证其中一个相电流。

    电机失速时的失速时间是多少?

    另请检查 PVDD、GVDD、PCV 电压电平。

  • 有没有途径可以复位这个芯片的故障状态,从而清除

    GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 寄存器中的数据

  • 您好,

    我们可以发出CLR_FLT来清除故障。

    如果故障依然存在,则再次设置标志。

  • 测试发现堵转后会导致失步故障,发送清除命令后,有时候可以清除,有时候不能清除,还有即使把E0和E2故障状态寄存器清除了,电机依然无法启动,读取EA寄存器,发现机器状态处于FAULT,

    E6寄存器的 EXT_WD_STATUS_SET 这一位的功能能否帮忙 即使下具体的功能作用,

  • 您好,

    我看到了配置列表、是 MCF8329A、而不是 MCT8329A?

    您能确认吗?

  • 确认是MCT8329A,测试发现,堵转后无法启动的那种情况,可以看到每次都是触发

    LOSS_OF_SYNC后,该故障无法每次都被CLR_FLT清除,而导致的无法启动,而且这个功能无法被关闭,即使没有使能这个功能,也会触发,所以这个功能是存在BUG?

  • 您好,

    您能否重新发布 JSON 文件?

    数组、地址和寄存器名称不是 MCT8329、而是 MCF8329A。

    请对此进行澄清、否则我将忽略寄存器名称并使用地址映射值。

    谢谢